Trainee PLM Teamcenter m/w/d - Hybrid Modell
Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid-Modell möglich
Als Trainee PLM Teamcenter m/w/d kannst Du Dich an einer der Kernstelle der Digitalen Transformation, dem Product Lifecycle Management (PLM) entfalten. Durch ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum gewinnst Du spannende Einblicke in unterschiedliche Unternehmensbereiche und leistest durch die Weiterentwicklung der PLM Lösungen einen direkten Beitrag zu unserer Vision: „Mit Leidenschaft für Technologie und Innovation schaffen wir gemeinsam eine nachhaltige Welt.“
Du durchläufst ein maßgeschneidertes, umfangreiches und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einem auf Dich abgestimmten individuellem Entwicklungsplan. Zudem warten auf Dich direkte Ansprechpartner m/w/d, Mentoren m/w/d sowie Buddies m/w/d, welche Dich zu jeder Zeit fachlich und persönlich unterstützen. Du lernst viele neue Methoden und Strategien kennen und wirst parallel durch Seminare, Workshops und persönliche Entwicklungsbausteine durch das Programm begleitet. Ein Highlight: Du lernst auch Kolleginnen und Kollegen der internationalen Standorte kennen, denn ein Aufenthalt an einem der Standorte ist fester Bestandteil des Traineeprogramms. Dein Arbeitsvertrag ist von Beginn an unbefristet.
Wenn wir mit der Ausschreibung Dein Interesse wecken können, dann schick uns gerne Deine Bewerbung. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
Starttermin für das Traineeprogramm ist der 01.05.2024.
Aufgaben:
- 12 Monate Deep Dive: Finde heraus, worin Du gut bist - ob im Anforderungsmanagement und Support in Richtung Kunde, als Lösungsarchitekt, als Teamcenter- und/oder Interface-Entwickler m/w/d, in der Qualitätssicherung, im Trainingsmanagement oder bei der Automatisierung unserer Test- und Deployment-Prozesse. Wir finden gemeinsam Deine Stärken und Interessen und bauen diese kontinuierlich aus.
- Du arbeitest Dich in die PLM-Enterprise-Plattform Teamcenter und weitere Applikationen/Komponenten der Gesamtlösungsarchitektur ein
- Du übernimmst die Weiterentwicklung von Konfigurations-, Integrations- und Automatisierungslösungen auf Basis aktueller DevOps-Technologien
- Du unterstützt in unseren Projekten von der Anforderungsanalyse, über die Konzeptionierung von technischen Lösungsarchitekturen bis hin zur Umsetzung, dem Testing und zum Go-Live
- Du bist von Anfang an Teil des Teams und stellst mit uns den Betrieb unserer Lösungen sicher
Anforderungen:
- Du hast ein Studium der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Informatik, Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang absolviert
- Ebenso hast Du bereits Erfahrung im Kontext der Softwareentwicklung
- Du fühlst Dich wohl in einer Umgebung, die geprägt ist von agilen Prinzipien, gegenseitigem Respekt und Wertschätzung sowie einer fail-friendly-Kultur
- Neben einer schnellen Auffassungsgabe verfügst Du über analytische Fähigkeiten und ein hohes technisches Verständnis
- Du sprichst Deutsch und fließend Englisch
- Eine nationale und internationale Reisebereitschaft im Umfang von ca. 5 % rundet Dein Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits: