Mitarbeiter Qualitätsmanagement Labor m/w/d
2022-0564 | PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH in 32816 Schieder-Schwalenberg
Für den wachsenden Markt der Elektromobilität bietet Phoenix Contact E-Mobility ein breites Portfolio an Ladetechnik, sowohl für die fahrzeugseitige Ladeschnittstelle als auch für die Ladeinfrastruktur. Als Mitarbeiter im Qualitätsmanagement für das Prüf- und Freigabelabor m/w/d arbeitest Du in einem interdisziplinären Team, mit viel Austausch zu deinen Kollegen und flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten. Darüber hinaus bietet dir die ausgeschriebene Stelle hohe Freiheitsgrade und Gestaltungsmöglichkeiten sowie flache Strukturen. Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!
Job description:
- Du verantwortest den Aufbau, die Aufrechterhaltung und die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QMS) im Labor
- Zudem informierst und leitest du die Labormitarbeiter bezüglich des QMS im Labor (ISO 17025), der übergeordneten QMS (ISO 9001, IATF 16949, ...) an und unterstützt bei der (Re-)Akkreditierung
- Du erhebst und dokumentierst Kennzahlen zur Überwachung und Verbesserung von Prozessen
- Darüber hinaus unterstützt Du bei internen und externen Audits
- Du definierst Prüfanweisungen zur Standardisierung von Prüfarbeiten und unterstützt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
- Abschließend recherchierst und bewertest Du relevante Normen und Informationen der Labormitarbeiter
Requirements:
- Du hast eine technische Ausbildung inkl. einer Weiterbildung zum Techniker m/w/d oder ein Studium zum Ingenieur m/w/d der Fachrichtung Elektrotechnik, Mechatronik, Messtechnik, Informatik oder vergleichbar absolviert
- Zudem besitzt Du Qualifikationen in den Bereichen Prüfmittelverwaltung, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Basiswissen in ISO 17025
- Du konntest bereits mehr als ein Jahr relevante Berufserfahrung sammeln
- Des Weiteren hast Du erste Programmiererfahrung in der Messgeräteansteuerung
- Idealerweise besitzt Du Know-How in der Projektarbeit
- Sehr gute Englischkenntnisse sowie eine Bereitschaft für gelegentliche Dienstreisen runden Dein Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube